This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:can'重新使器件化

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1521490/tusb8044a-can-t-regonize-the-device

器件型号:TUSB8044A

工具/软件:

您好、

本例基于以下 E2E 帖子。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506640/tusb8044a-can-t-regonize-the-device/5790488#5790488

我们 稍后将提供 3.3V 1.1V 和 GRSTz 信号的波形。

平台:Jetson Orin AGX

 操作系统 Ubuntu

 内核:5.15.148

 第 6.2 节

启动时连接在器件下方:  

M.2 MV32(B 键)

 USB Type A USB 3.0 存储设备  

USB Type A  K/B 转换器

 有 6/1000 次机会丢失其中一个器件。

以下是供您参考的日志。

e2e.ti.com/.../usb_5F00_fail.log

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff:

     SCL/SDA 上是否有上拉电阻?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    否、  SCL/SDA 上没有上拉电阻器。 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    这是第一次启动波形。

    CH1:1.1V

    Ch2: GRSTN

    通道 3:3.3V

    这是重启波形、但不是发生问题时的波形、因为故障率仅为 6/1000。

    是否要 在 发生问题时显示波形?

    CH1:1.1V

    Ch2: GRSTN

    通道 3:3.3V

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二个波形中红色区域发生了什么情况。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    这就是示波器扫描期间的间隙。

    由于重新引导时间较长、时间设置被调整为较长。

    这导致了框架间隙,但没有下降。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff:

      我可以看到在 3.3V 后 GRST 何时变为高电平?

     是否可以在 1.1V 和 3.3V 之间调整时间? 7s 更长一些。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    7 秒内没有延迟。 启用 1.1V 后、3.3V 电源导通大约需要 7.8ms。 CH3 是 RST 信号。

    此外、在热启动期间发生器件跌落。 在此过程中、1.1V 和 3.3V 都保持通电状态、而不会关断。 谢谢!

    CH1:1.1V

    Ch2: GRSTN

    通道 3:3.3V

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff:

       电源波形看起来没有问题。

       如何控制 下游端口设备 Vbus?  从集线器到连接的器件的信号布线长度是多久?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    大约 2800mil。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff:

     2.8 英寸 PCB 布线应该 没问题。

     客户如何控制下游端口 Vbus? 使用 PWRCTL 引脚控制 Vbus 开关?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们使用负载开关控制并在启动后保持开启状态。 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CH1:1.1V

    Ch2: GRSTN

    通道 3:3.3V

    抱歉、我上次没注意到 Green 是 GRST。

    在 3.3V 稳定后、GRST 应变为高电平。(>3ms)

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    上面的波形是冷启动、它将关闭电源并再次导通。

    但我们还发现、在热启动、VDD 功率 1.1V 和 3.3V、包括 GRST 始终保持高电平时器件电压下降问题。

    你对此有什么想法吗? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff:

     您指的是从睡眠模式重新引导系统吗?

    寄存器

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发生问题时、集线器上行端口是否仍连接或下行端口器件是否丢失? 哪个设备丢失? SS、HS 或 FS 或 LS?

    好极了

    Brian