This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS883:SN65HVS883 的最大读数频率

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVS883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1527707/sn65hvs883-maximum-readout-frequency-of-sn65hvs883

器件型号:SN65HVS883

工具/软件:

大家好:

我目前正在使用 SN65HVS883 Texas Instruments 的串行器、我正在尝试确定它 最大读数频率 —即我可以通过 SPI 在所有 8 个通道中可靠读取的速度。

我已经浏览了数据表、但在 SPI 时钟速度和读取之间的周期时间方面、我仍然不确定实际的实际限制。 是否有任何人在实际设置中对此 IC 的最大可实现采样率进行了测试或基准测试?

如有任何见解、示波器捕获或时序图、敬请期待!

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    纵观这一点、似乎没有针对最大读数频率的内部基准或测试。(这是一个旧版的 TI 器件)

    不过、我确实在数据表中看到该器件可以支持高达 100MHz 的时钟信号(数据表中的 fclk 规格)

    根据我在理论上的理解、如果您想从串行输出引脚读取 8 位、则需要的最短输出时间为 80ns

    TRE=8bits/SPI=80ns  这是理论上讲的、但 100MHz 时钟可能比 100MHz 慢

    不确定这是否有助于限制实际限制、但只想了解该器件在理论上应该能够执行的操作。

    根据我所做的读数、似乎有许多实际限制因素会降低 SPI 设计中采用此器件时的最大读取频率、包括 PCB 设计、您设计中器件的温度以及 MCU 或处理器在设计中的工作方式。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我可以尽力提供帮助

    此致、

    Kameron