This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3238E:应用电路

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1527328/trs3238e-application-circuit

器件型号:TRS3238E

工具/软件:

 在我的设计中、我使用了 TRS3238EIPWR 作为 RS232 收发器、同时实现了除 RIN1 之外的所有工作通道。 RIN1 会获得 RS232 电平信号、但不会在 ROUT1 或 ROUT1B 上反映。 我甚至更换了新的 IC、但仍然面临着相同的 问题。 那么、请提供一些解决方案来解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示 RIN1 信号的原理图和示波器布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    正如 Clemens 所建议的、您是否能够提供您所看到内容的示意图和示波器?

    - Bobby