This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:HUB_CFG 不能保持高电平

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523660/tusb2077a-hub_cfg-doesn-t-stay-high

器件型号:TUSB2077A

工具/软件:

我正在尝试将 TUSB2077A 连接到运行 RaspberryPi 操作系统的 RaspberryPi 计算模块 4。  在未插入下游器件的情况下、OS 所见的是集线器、但 HUB_CFG 仅短暂(<1 秒)闪烁高电平、绝不会保持高电平。  如果我插入下游器件、它会在高电平闪烁更长时间(仍然不到 1 秒)、并且我收到硬件器件描述符错误。  随附了一份原理图、以供参考。  我只在下游插入鼠标/键盘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles:

      SOC 是否检测到 TUSB2077A 和下行端口器件?

        如果集线器进入挂起模式、HUB_CFG 可以为低电平、这并不意味着集线器有问题。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、当我插入下游设备(即鼠标)时、hub_cfg 会在尝试枚举时短暂(2 倍)闪烁(光学鼠标短暂亮起)、但在操作系统中从未看到该设备。

    那么、为了确认您所说的内容、当没有下游器件时、HUB_cfg 处于低电平是正常行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自原理图:

     1;下游端口 DP/DM 需要 15K 下拉电阻。

     2:需要为下游端口设备提供 Vbus。

     3:复位信号脉冲与 VDD 电源之间的关系如何?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的连接器原理图表上有 15k 和提供 Vbus、即可实现该目的。  RST 控制器芯片 U2 将 RST 线路保持在低电平、直到 3V3 正常。  我明天将对此进行讨论、并介绍有关该主题的计时信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试使用我们的 EVM 来查看发生了什么情况。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的设计中、我测量 3V3 变为高电平、13ms 后、RST 变为高电平并保持高电平。  当我在启动时将器件插入下游、或者在集线器通电一段时间后表现良好时、行为完全相同。  我还在此之后切换了 RST、它总是回到失败的下行枚举、hub_cfg 从不保持高电平。  您是否有任何可以帮助进行调试的 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用这种非常旧的器件、只有很少用于内部测试。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CFG 在连接下游端口器件后始终为高电平、如果未连接任何器件、则它确实会在一秒内变为高电平。

    好极了

     Brian