This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2857-Q1:ISO 11898-2 认证报告

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN2857-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528039/tcan2857-q1-iso-11898-2-qualification-report

器件型号:TCAN2857-Q1

工具/软件:

尊敬的技术支持:

我对 TCAN2857-Q1 感兴趣。 完全符合 ISO 11898-2 标准、哪里可以下载资质认证报告?

此致、

Fulvio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fulvio:

    您能否在此处向我发送消息 — 您应该能够通过朋友请求发送消息-并告诉我您所在的公司以及我可以通过以下地址与您联系的电子邮件。 我们有报告、但我们似乎为它们设置了一个屏障、使它们保持私密/非公开、因此我们很可能需要验证我们是否有 NDA。  

    如果您有直接销售 FAE,请让他们联系我 — 这会更容易在我们这边进行验证。  

    此致、

    Parker Dodson