This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:DP83848I

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526854/dp83848i-dp83848i

器件型号:DP83848I

工具/软件:

您好 先生

      目前、我们正在使用 DP83848I PHY 芯片、并希望通过寄存器禁用 MDIX 功能。 根据手册、将 0x19 的位 15 设置为 0(禁用 MDIX EN)、但验证失败。 此外、我们是否需要将 0x19 的位 14 设置为 1? 还是需要配置其他寄存器?

Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tks

    启用后、该函数使用自动协商功能来确定数据发送和接收的正确配置、然后为 MDI/MDIX 操作选择合适的 MDI 对。 该功能使用随机种子来控制交叉电路的切换。 此实现符合相应的 IEEE 802.3 自动协商和交叉规范。

    因此、如果您将寄存器 0x19 的位 15 设置为 0、则会禁用 AUTO_MDIX 功能。 并且、您必须手动设置或清除寄存器 0x19 的位 14、具体取决于您使用的是直通以太网电缆还是交叉以太网电缆。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tks、在将 0x19 的 BIT15 设置为 0 后、当读取 0x10 的 STATUS 寄存器时、获取值为 0xFFFF。 我想问、为何这样会引起这样的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    读取 0xFFFF 不是预期的行为。 您可以读取寄存器 0x02 和 0x03 吗? 这两个寄存器是只读寄存器、应返回有效数据。 如果您仍在读取 0xFFFF、我们可能 需要查看 DP83848I 的上电序列。  

    谢谢

    David