This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:dp83867 phy 无法正常工作

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523994/dp83867ir-dp83867-phy-not-working

器件型号:DP83867IR

工具/软件:

我有一个具有两个以太网端口的定制电路板、并将 dp83867 作为其器件树配置的物理层

FEC{&F)
pinctrl-names =“default";“;
pinctrl-0 =<&pinctrl_FEC>
PHY 模式=“RGMII-id";“;
phy-handle =<&ethphy1>
fsl,magic-packet;
状态=“正常“

MDIO{
#address-cells =<1>
#size-cells =<0>
ethphy1Ethernet-phy@1
reg =<0>
TI、fifo-depth =<DP83867_PHYCR_FIFO_DEPTH_4_B_NIB>
TI、rx-internal-delay =<DP83867_RGMIIDCTL_2_25_NS>
TI、tx-internal-delay =<DP83867_RGMIIDCTL_2_75_NS>
};
};
};
&eqos
pinctrl-names =“default";“;
pinctrl-0 =<&pinctrl_eqos>
PHY 模式=“RGMII-id";“;
phy-handle =<&ethphy0>
SNPS、FORCE_THRESH_DMA_MODE;
SNP、MTL-TX-CONFIG =<&MTL_TX_SETUP>
SNP、MTL-Rx-CONFIG =<&MTL_rx_setup>
状态=“正常“

MDIO{
兼容=“SNP、dwmac-MDIO“
#address-cells =<1>
#size-cells =<0>

ethphy0Ethernet-phy@0
reg =<0>
TI、fifo-depth =<DP83867_PHYCR_FIFO_DEPTH_4_B_NIB>
TI、rx-internal-delay =<DP83867_RGMIIDCTL_2_25_NS>
TI、tx-internal-delay =<DP83867_RGMIIDCTL_2_75_NS>
};
};
是否需要添加任何兼容属性或需要进行任何更改
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我认为两个 PHY 上的寄存器必须不同、因为它们用于指定 PHY ID。 此外、这也必须反映在 PHY 端。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要为 dp83867 提供任何其他属性或兼容属性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有我知道的。

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助我提供一个 PHY 地址、说明如何在设备树中为 dp83867 分配 PHY 地址吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REG 指定 PHY 地址、必须进行相应更改。 PHY 地址还必须反映在硬件配置 (strap) 配置中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、只有通过 strap 配置、我们才能分配 PHY_ID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、请参阅 数据表 原理图检查清单 、以了解所需 PHY ID 所需的 strap 配置。