This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3H0102EVM:OE 下拉电阻器

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1527155/lmk3h0102evm-oe-pull-down-resistor

器件型号:LMK3H0102EVM

工具/软件:

您好、

对于 OE 下拉电阻、我是否可以知道它可以使用 10k Ω 来替换?

我找不到 OE 详细说明、如高电平阈值。 它内部有一个用于触发使能的比较器? 谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    下面的数据表提供了高低电平。 必须满足这些条件、器件才能在引脚 1 上看到逻辑高电平或逻辑低电平:

    谢谢、
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    明白了、谢谢。

    Jeff