This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2847-Q1:LDO

Guru**** 2593350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1529737/tcan2847-q1-ldo

器件型号:TCAN2847-Q1

工具/软件:

您好、团队、

1. 如果 VCC1 在 125 温度下输出 250mA 而 VCC2 输出 200mA、是否存在任何风险?

是否可以并联使用 LDO VCC1 和 VCC2?

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    1、只要结温不超过最大额定值、器件就会按预期运行。 但是、如果在环境温度为 125°C 时两个输出都以最大电流运行、则可能会超过结温。 因此通常不需要、最好长时间在最大电流下不要有两个 VCC 输出。  

    2. LDO 不能并联使用。 LDO 将不断争夺电压、因为它们将具有不同的电压调节点。 这最终会导致电流消耗不平衡、并可能因恒定开关而产生过多热量。  
    备用方法是您可以使用 VEXCC 和 VCC1 进行负载共享、如果需要更大的电流、这里有一个特定的选项。

    如果回答了您的问题、请告诉我!

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的评论,这是清楚的。

    此致、

    常春藤