This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:在 x8 SRIS 模式下配置用作 SFF-8644 PCIe 外部存储扩展

Guru**** 2376680 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1529164/ds160pt801-configuring-in-x8-sris-mode-for-use-as-sff-8644-pcie-external-storage-extension

器件型号:DS160PT801
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具/软件:

您好:

我们使用 DS160PT801 作为我们器件的扩展、目标是能够将外部 PCIe 存储连接到内部 PCIe x8 交换机 (Switchtec PM43036)。 当我们使用带重定时器的无源卡直接连接到 PCIe 交换机的其他 x8 端口时、一切正常、并建立 PCIe 链路。

当通过卡上的重定时器时、链路甚至无法训练到 Gen1、并使用 USB2ANY 和 SigCon Architect 来监测每个通道的信号检测不稳定、即使它卡在 MAC_FWD 或 WAIT_DRV_DIS 状态也是如此。 在配置指南中没有太多关于这些状态,我不知道可以做什么,甚至 Gen1 的工作. 我必须指出、启用了 SRIS 模式、因为外部 PCIe 没有通用的时钟架构。

我们可能可以打开私人对话、因为 DS160PT801 详细信息不是公开的。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Luka、

    我想检查重定时器的硬件配置。 您是在 TI 评估模块还是在您自己的电路板上使用重定时器? 对于 TI EVM、您可以在此主题上发布有关分流器配置的图片。 如果您拥有自己的电路板、您可以用私信向我们发送原理图详细信息以供审核。

    对于软件配置、您是通过直接寄存器写入还是通过 EEPROM 初始化重定时器?

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我给您发送了一封含有原理图的私人消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Luka、

    我已用私信回复。 请注意、我将从明天开始外出出差、我将尽我的最大能力跟进、但我的回复可能会延迟。 如果需要、我可以将一些非机密信息转移到此主题、以便在团队成员中添加背景信息和循环信息来提供帮助。

    此致、

    Evan Su