This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:EVM 可用性

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953, TDES954, DS90UB954-Q1, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1529910/tser953-evm-availability

部件号:TSER953
Thread 中讨论的其他器件: TDES954DS90UB954-Q1DS90UB953-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我有一个客户想知道是否有用于 TSER953 和 TDES954 的评估板。 在评估方面有什么可以提供的吗?

提前感谢!

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    客户可以使用 DS90UB953-Q1 和 DS90UB954-Q1 EVM 进行评估、因为它们在功能上是相同的。 TSER953 和 TDES954 器件没有专用 EVM。

    此致、

    Justin Phan