This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:DS90UB941-Q1

Guru**** 2377000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1527725/ds90ub948-q1-ds90ub941-q1

器件型号:DS90UB948-Q1

工具/软件:

您好、

我在带触摸的显示器上使用 DS90UB948 解串器和 DS90UB941 串行器。

对于解串器、我想为 IO 使用 3.3V 电源、对于串行器、我想为 IO 使用 1.8V 电源。

触摸中断电压在 解串器的 INTB_IN 中提供 3.3V、串行器的 REM_INTB 引脚提供给 1.8V 端口的控制器。

触摸中断和串行器/解串器是否正常工作、或者是否可能发生任何错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我可以在几天后回复您进行确认吗?

    此致、

    Zain A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zain:

    好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    因此、在您使用 941 -> 948 的设置中  

    948 的 INTB_IN 引脚由 3.3V 电压供电、941 的 REM_INTB 由 1.8V 电压供电、它们不必具有相同的电压、因为 REM_INTB 的作用是镜像 948 中 INTB_IN 的状态。 但是、您需要在 941 器件上的以下步骤中配置 INTB_IN 中断功能:

    此致、

    Zain A.