This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813R-Q1:DP83TC813R-Q1 寄存器 0x2 值通过 MDIO 线路读取 0xFFFF

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC813R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526455/dp83tc813r-q1-dp83tc813r-q1-register-0x2-value-read-0xffff-via-mdio-lines

器件型号:DP83TC813R-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们使用 具有 RMII 接口的 DP83TC813R-Q1。 以太网控制器初始化成功。 以太网收发器初始化失败、因为寄存器 PHYIDR1 寄存器(地址= 2h)值得到 0xFFFF。

我们尝试读取所有寄存器值和寄存器值、以 0xFFFF 值响应。  

您能告诉我们可能会出现什么问题吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashanth:

    如果所有寄存器读回 0xFFFF、则表明 PHY 可能处于复位状态或 TC10 睡眠状态。  您的系统中是否已启用 TC10 睡眠?  如果是、您能尝试将 WAKE 引脚拉至高电平吗?  如果正在睡眠、这将唤醒 PHY。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    TC10 睡眠未启用、我看到 WAKE 引脚连接到 VSLEEP、INH 引脚悬空。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashanth:

    谢谢、我们将检查您的原理图。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我已通过电子邮件向您分享了相关信息、用于查看 TI 设计原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashanth:

    Drew 今天离开了办公室、明天会返回给您。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、  

    我通过邮件分享了原理图。  

    自举配置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashanth:

    感谢分享原理图、我没有注意到任何预期会导致这种情况。

    几个想法:

    • 您能否探测 CLKOUT 并确认 25MHz 时钟被观察?
    • 您能否探测电源并确认稳定的 3.3V 电压?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、  

    问题已解决。 在配置中将 PHY 地址更改为 0x4 后。

    感谢您的支持  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、  

    根据原理图、PHY 地址配置为 0。  

    您能否交叉检查自举设计是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashanth:

    感谢您的更新。

    问题已解决。 在配置中将 PHY 地址更改为 0x4 之后。

    我的理解对您将 13k 上拉电阻添加到 RX_DV/RX_CTRL 引脚是否正确?

    似乎很奇怪、地址 0 不起作用。   在引脚搭接期间、RX_DV/RX_CTRL 上是否还有其他因素可能略微偏置引脚?

    谢谢、

    Drew