This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR421:PCIe 数据包交换路线图。 您能帮助提供路线图吗?

Guru**** 2815965 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1529860/ds160pr421-pcie-packet-switch-roadmap-could-you-please-help-provide-a-roadmap

器件型号:DS160PR421

工具/软件:

PCIe 数据包交换路线图。   您能帮助提供路线图吗?




最近、我们的工业控制计算机需要 2 个 PCIe 第 3 代上行链路端口和 4 个下行链路端口。   在这方面、我们需要一个路线图



、,也可以推荐几个适合这种应用的芯片,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    遗憾的是、TI 在我们的 PCIe 产品系列或路线图中没有数据包交换。 我们有一款非常旧的 PCIe Gen 1 开关产品、但它现在已淘汰。 您选择的 DS160PR421 作为线程标题是 PCIe 第 4 代(也向后兼容第 3 代及更低版本)转接驱动器多路复用器、它可以切换模拟高速信号的路由、但没有任何用于理解和转发数据包的数字功能。 如果您的架构要具有 2 个上行端口和 4 个下行端口、则转接驱动器多路复用器/多路信号分离器产品可帮助在上行和下行之间切换 PCIe 线路。 但这是模拟开关;MCU/BMC 必须手动切换多路复用器/多路信号分离器、如火车轨道。 因此、如果您正在寻找能够与多个端口同时通信的数字数据包交换器、则必须与其他供应商核实。

    此致、

    Evan Su