This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:UFP 应用的数据表说明

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1529213/tusb320lai-datasheet-clarification-for-ufp-application

器件型号:TUSB320LAI
主题: TUSB320 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我目前正在研究采用 USB-C UFP 的电池供电产品设计。 该端口由 TUSB320LAI 处理、以便确定插入电源的电流能力、从而配置电池充电器的 C 率。

我们的 USB 接口电源电流为 3.3V、由 Vbus 调节。 因此、TUSB320LAI 的 Vdd 为 3.3V、插入电源时启动。  

我需要对数据表中的以下陈述进行说明:  

如果 DFP 广播 3A、系统设计人员必须确保 TUSB320 器件的 VDD 为 3.5V 或更高。 “(§7.2.2 Type-C 电流模式)

这是否仅适用于 TUSB320LAI 嵌入在 DFP 中的应用? 或者它是否适用于具有 3A 能力的 DFP 的 UFP? 我想评估在 Vdd = 3.3V 时、我们的 UFP 是否会在采用 3A DFP 时正常运行、这将是我们的主要用例。

此致、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    如果 DFP 广播的电流为 3A、则 TUSB320 需要 具有 3.5V 或更高的 VDD。 否则、它无法支持 5V/3A 应用。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    当您谈论“DFP"时“时、您是指我插入具有 TUSB320(即 UFP)的设备的充电器吗?

    同时、我发现这个另一个 主题 涉及同一问题、似乎仅在我将 TUSB320 配置为 DFP 时才适用、本例并非如此。

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我再次检查内部,实际上你不需要使用>3.5V 的 UFP。 无论广播的电流如何、都可以为 UFP 应用使用 3.3V 电压。 DFP > 3.5V 的 VDD 要求仅用于提供 5V/3A 广播所需的电流。  

    谢谢、

    Ryan