This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900BEVM-PDK:GUI 软件 VI 示例请求

Guru**** 2928110 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8900B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528764/ads8900bevm-pdk-gui-software-vi-example-request

器件型号:ADS8900BEVM-PDK
主题:ADS8900B 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、我是 LabVIEW 用户、我确认该产品的 GUI 软件是使用 LabVIEW 开发的。

我可以获取该 VI、也可以分享一个简单的 VI 示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dohoon、

    感谢您的发布。 我可以问一下什么是用例吗? 这是用于评估 ADS8900B 吗?

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我想保存 GUI 测量的数据、并保存使用 ADS8900B 的高速 ADC 测试。 我还需要一个 VI 文件、以确保在将数据发送到 UDP 通信时正常输出数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dohoon、

    感谢您的分享。 GUI 并非真正由单独的 VIS 组成、因为它不是旨在由外部共享的格式。 如果需要保存测量数据、您可以右键点击 GUI 上的图表、然后将数据保存为 Excel 文件。

    此致、

    Samiha