This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5412:工作温度范围

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1529473/sn75lvpe5412-operation-temperature-range

器件型号:SN75LVPE5412

工具/软件:

您好的团队、

我可以帮助您检查工作温度范围吗?

数据表 顶部显示为–40~85 μ s、但 end(封装信息)显示为 0~85。

不确定它支持哪种范围?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe、

    我与我们的内部团队核实、正确的最低温度等级应为–40°C

    此致、

    Evan Su