This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:DS90UB948:查询 FPDLink III 的建议 BER 值

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1529201/ds90ub948-q1-ds90ub948-inquiry-about-recommended-ber-values-for-fpdlink-iii

器件型号:DS90UB948-Q1

工具/软件:

您好、

FPDLink III 是否为 BER 指定建议值?

我能够使用 BIST 函数计算 BER、但如果有指示我应该以什么目标值的标准、请告知我。

我经常看到 BER 的目标为 1.0* 10^–12、但 FPDLink 的目标是否相同?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、目标 BER 为 10e-12。

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为什么是 1.0*10^–12?

    这是否意味着在 FPDLink III 中、有一个误差校正功能、允许可纠正错误发生的概率为 1.0*10^–12?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我们的 FPD-Link III 的设计具有 10e-12 的 BER 可靠性。  

    BR、

    以斯帖