This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:tmds1204

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1529575/tmds1204-tmds1204

器件型号:TMDS1204

工具/软件:

对于 HPD 输入信号、对于接收端应用、如果我使用电平转换器使用内置电平转换器将 HPD_IN 信号从 5V 转换为 3.3V、并可以使用 HPD_OUT 信号作为 3.3V IO 电平、并且使用外部一个电平转换器从 3.3V 转换到 5V、则不会影响转接驱动器 IC 中的 HPD IN 和 HPD_OUT 信号。 请确认

如果我以 40Gbps、每通道 10Gbps 的速率运行 HDMI IC、此 IC 的帧速率应该是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 HPD 输入信号、对于接收端应用、如果我使用电平转换器使用内置电平转换器将 HPD_IN 信号从 5V 转换为 3.3V、并可以使用 HPD_OUT 信号作为 3.3V IO 电平、并且在外部使用一个电平转换器从 3.3V 转换到 5V、则不会影响转接驱动器 IC 中的 HPD IN 和 HPD_OUT 信号。 请确认

    这是可能的。  


    如果我以 40 Gbps、每通道 10 Gbps 的速率运行 HDMI IC、那么此 IC 的帧速率应该是多少。

    请参阅以下内容:e2e.ti.com/.../faq-what-data-rates-support-which-resolutions