This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:直接替换

Guru**** 2897360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1529579/max3232-drop-in-replacement

部件号:MAX3232

工具/软件:

在我们现有的设计中,我们使用了部件 MAX3232IPW 线路驱动器。 查找此部件的直接替换件。 找到备选的 MAX3232IPWR 和 MAX3232IPWRG。 请确认两者之间的差异  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “R"后“后缀表示大卷带上的封装;芯片与  MAX3232IPW 相同。

    OPN“MAX3232IPWRG"不“不存在。 G4/E4 后缀表示 NiPdAu 铅涂层。