This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600S:sn75lvcp600s

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528190/sn75lvcp600s-sn75lvcp600s

器件型号:SN75LVCP600S
主题DS64BR111 中讨论的其他部件

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我正在为采用 SN75LVCP600SDSKR SATA 转接驱动器的设计进行高速信号完整性分析。 我想申请 IBIS-AMI 模型(包括.ibs、.AMI 和.dll/.so 文件)和此设备的任何可用 S 参数 (Touchstone) 文件。

这些模型将用于仿真环境(例如 Keysight ADS 或 Cadence Sigrity)、以验证运行速率高达 6Gbps 的信号完整性性能。

如果您需要我方面的任何其他信息、请告诉我。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    遗憾的是、SN76LVCP600S 只有一个 HSPICE 模型(在器件产品页面上)可用。

    如果您希望使用类似器件执行建模、请考虑 DS64BR111。 该器件有一个 IBIS-AMI 模型、我们可以通过 E2E 私人消息或电子邮件进行分享。

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以分享  DS64BR111 ibis 吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请接受 E2E 好友的申请、我们可以用私信分享。

    谢谢、
    Drew