This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:DS90UB948:MAP 中建议值的原因

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526274/ds90ub948-q1-ds90ub948-the-reason-for-the-recommended-values-in-map

器件型号:DS90UB948-Q1

工具/软件:

您好、

在 MAP 的说明文档中、MAP 的建议值被描述为“具有三个或更多连续 EQ 值以及四个或更多连续 SP 值(以绿色表示)。“

1.“三个或更多连续的绿色 EQ 值“-为什么是三个? 我想应该有一定的裕度来防止电缆老化、但请解释第三个问题的基础。
2.“四个或更多连续 SP 值为绿色“-为什么是四个? 请说明第四个问题的基础。
3.图中的红色箭头或橙色箭头表示 SP 的哪个范围? 因为地图中的一切都是绿色的、所以我认为它不是红色的范围。
4.当只有四个 SP 值为绿色时,眼图是否会与遮罩重叠? 或者、的限制是否与设置为四个 SP 值的掩码不重叠?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    让我看看这一点并查看应用手册。 我明天会回来的。

    Aaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    调查进展如何?

    如果有任何信息被披露,即使它是部分的,我想知道。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的时间。  SP 值提供了与中心值的适当时序偏移、该偏移与眼图宽度不同。 EQ 具有直接等效特性、因为它提供直流和交流增益。 锁定需要最小眼图高度、3 个 EQ 范围表示有效眼图高度在指定范围内。 目标是确定 AEQ 最小值和 AEQ 最大值。 如果解串器接收器输入端存在最小眼图高度、则直流和交流增益会提供更开放的眼图、该眼图必须超过最小眼图高度。 94x 没有 EOM。 以前存在可能的 CMLOUT RxEQ 测量。

    Aaron