This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:原理图审查申请

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1529263/tmuxhs4212-schematic-review-request

器件型号:TMUXHS4212

工具/软件:

尊敬的专家:

您能帮助检查随附的原理图吗? 如果您对此有任何疑问、请告诉我、谢谢。

e2e.ti.com/.../TI_5F00_TMUXHS4212IRKST_5F00_Schematic.pdf

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark  

    该器件的原理图看起来正确、对于该应用来说应该没问题  

    我确实发现设计中目前没有直流阻断电容器、但只要连接到所有其他器件的多路复用器的 CMV 在 0V 至 1.8V 范围内、这就没有问题

    在许多应用中、无需直流阻断电容器、这应该没问题。

    但是、如果客户将来对此概念有任何疑问 、此常见问题解答 应该会对客户是否需要直流阻断限额有所帮助

    此致、

    Kameron