This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:原理图验证

Guru**** 2670055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528371/tmds1204-schematic-verification

器件型号:TMDS1204

工具/软件:

尊敬的团队:

我附上了 HDMI Re 驱动器的原理图。
请核实并提供您宝贵的反馈。

谢谢、
Irfan

e2e.ti.com/.../HDMI2.1-Re_2D00_Driver-Schematics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:  

    此帖子看起来像此帖子的重复帖子:
    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1527326/tmds1204-tmds1204rnqr

    因此、我将关闭此帖子。 如果您有其他问题、请随时重新打开  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    您能否回顾我所附的内容、因为我做了多项更改。

    谢谢、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:  

    请参阅我对另一个帖子的评论。  
    以下是其他注释:
    1。 当在 IN_CLK 上检测到信号时、SIGDET 开漏输出置为低电平;当 HPD_IN 为高电平时、在 IN_D2 上检测到信号时、SIGDET 开漏输出置为低电平。 否则信号会被置为无效。
    2.如果需要额外的上拉电阻、请参阅电平转换器数据表。 通常、如果有 2.7k ~3.3k 上拉至 Vcc、则应该没问题。  
    3.存在的供电方被发送到受电方。 因此、请参考源数据表。  
    4、当前设计可支持 HDMI 2.0 和 2.1 交流耦合信号。  

    此致、
    j