This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:PCIe 至 USB3.2 第 2 代建议

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528851/tusb7320-pcie-to-usb3-2-gen2-recommendation

部件号:TUSB7320

工具/软件:

您好团队

我们是否有任何桥接 IC 支持 PCIe 转 USB3.2 第 2 代?

输出 USB3.2 第 2 代 2 端口或 4 端口。

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、TI 不会制造 10Gbps 控制器(或集线器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、

    好极了

    Brian