This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:电流驱动强度

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1529163/txb0304-current-drive-strength

器件型号:TXB0304

工具/软件:

您好团队:

TXB0304 的电流驱动强度是多少?

如果 VCC 不同、那么您能给我一个 VCC = 1.8V 和 3.3V 时的数字吗?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 20µA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、科威特圣、

    如果需要驱动强度、则固定方向转换器(即 TXU0x04)在此处可以是一个合适的选项。 请注意、TXB0304 无法提供如此高的驱动强度以支持双向功能。

    此致、

    插孔