This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06:产品的编号法不正确

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1529242/tpd1e10b06-incorrect-symbolization-of-the-product

器件型号:TPD1E10B06

工具/软件:

TI 团队早上好。

我们的终端客户已就器件型号 TPD1E10B06DPYR 联系了我们。 根据 TI 数据表 、器件将标记为 B1、BI、B2 或 B6。 但是、它们被标记为 A5。 我们的终端客户进行了一些挖掘、发现了一封日期为 2024年10月29日 的 TI 字母“ Re:产品的错误符号“。 Arrow 的 EPCN 团队调查并确认 Arrow Electronics 从未收到过此质量通知。 您能否帮助我们直接向 Arrow Electronics 提供该质量通知、以便我们可以将 Arrow 的副本分享给我们的终端客户?  

谢谢您、下面是我们的终端客户从此站点发来的给 ESPI 的信函。  

 2024年10月29日

 

Re:产品编号不正确

 

尊敬的 ESPI:

 

本信函涉及 TPD1E10B06DPYR (简称“Product")“)。  本产品的符号可能为 A5、B1、BI、B2 或 B6。  此外、该器件可将引脚 1 指示器作为一条直线或一个点。  装运箱和装运标签不受此问题的影响。  此问题预计不会对产品的质量或可靠性造成不利影响。  TI 的标准保修和其他适用条款应适用(请参阅 www.ti.com/termsofsale)。  

 

如果您有任何问题或疑虑、请通过 m-eaker1@ti.com 与我联系。

 

此致、

 

McKenzie Eaker

应用工程师

Texas Instruments Incorporated  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:  

    是的、这是我们看到的一个问题、我在下面附上了一封专为 Arrow 而写的信、我之前曾发送过该信。 我过去曾与 Arrow 的某个人谈论过这个问题、他的名字是 Michael Nestor、但不确定信息是否已传达给 Arrow。  

    如果您有任何问题或需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    McKenzie  

     e2e.ti.com/.../Quality-Notification-TPD1E10B06DPYR-Arrow-Electronics.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Mackenzie、

    非常感谢您的及时答复。 我将与我们的 EPCN 团队分享这封信、以确保其批量传达给 Arrow 团队。 您能否确认 TI 是否为此问题发布了正式的 PCN?  

    谢谢、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:  

    TI 未发布正式的 PCN。 由于该器件没有质量、可靠性或功能问题、我们认为不必发送 PCN、而是一直在发送质量通知函。  

    此致、

    McKenzie