This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9539-Q1:此器件的 GPIO 输入高/低阈值是多少?

Guru**** 2895530 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528734/tcal9539-q1-what-are-the-gpio-input-high-low-thresholds-for-this-part

器件型号:TCAL9539-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAL9539

工具/软件:

我已经查看了数据表、但只能在器件的 INT 线路上看到注释。 INT 线路的相同阈值是否对应于用作输入时的 GPIO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /INT 是输出。

    这些价值似乎被遗忘了。 非 Q1 TCAL9539 数据表规定阈值为 VCC 的 30%和 70% 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    输入电压电平未正确移植到 Q1 数据表。 这些电平与商用器件相同:  

    /INT 是开漏输出。 它不是输入、因此没有 VIL/VIH 电平、而只是输出特性。 VOL = 0.4V 时的 IOL = 4mA。  

    此致、

    Tyler