This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306-Q1:从 3.3V(主器件)到 1.8V、2.5V(从器件)的降压转换

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528489/tca39306-q1-down-translation-from-3-3v-master-to-1-8v-2-5v-slave

器件型号:TCA39306-Q1

工具/软件:

您好、

作为 perTCA39306-Q1:数据表、允许的电压电平转换低于添加的值(较低电压至较高电压)

 

我们可以将其用于 3.3V(主器件)至 1.8V/2.5V  (从器件)  降压转换? 请提出建议

谢谢

Karthik Santhanam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些只是示例。 此器件允许在高达 5.5V 的任意两个电压之间进行转换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    是、这是可以实现的。 如果您要将 VREF1 侧用于主器件、将 VREF2 侧用于从器件、则由于在 VREF1 侧使用较高的电压、您可能会看到传播延迟(ns 范围)略微变差。 电平转换应仍能正常工作、对于 I2C 应用、不应造成足够大的差异而导致任何问题。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的澄清  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler

    感谢您的澄清  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    如果没有其他问题、我将结束主题。 如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    如果没有其他问题、我将结束主题。 如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Tyler