This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24S:使用 I2C/PMBus 将 TPS546A24A 替换为 TPS546D24S 更改固件

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24S, TPS546A24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1529136/tps546d24s-replacing-tps546a24a-to-tps546d24s-changes-on-the-firmware-using-i2c-pmbus

器件型号:TPS546D24S
主题: TPS546A24A 中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在通过将 TPS546A24A 替换为 TPS546D24S 来升级我的系统、因为它们是引脚兼容的;我是否需要对固件编程进行任何更改才能进行通信 (i2c 或 PMBus)?

如果是、那么我应该更改什么?

我只需要读取  TPS546D24S 的电压、电流和温度 、并使用 PMBus 更改输出电压。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    请记住、TPS546A24A (10A) 和 TPS546D24S (40A) 是引脚对引脚的、但不直接兼容。 因此、您可能需要 通过引脚搭接或 PMBus 以及 LC 选择对环路补偿 (COMPENSATION_CONFIG) 进行一些更改。 VOUT、IOUT 等的遥测将相同。 下面提供了更多详细信息:

    1) TPS546A24A 的电流检测增益高于 TPS546D24S (6.155mV/A)(12.31mV/A)。  对于相同的电感器值、TPS546A24A 将只能支持 TPS546D24S 支持的电流环路增益的 1/2。  对于相同的输出电容器、TPS546A24A 将能够支持 2 倍的电压环路增益、但需要 2 倍的电压环路增益才能实现相同的带宽和瞬态性能。

    2) TPS546A24A 的 MSEL2 电流限制编程选项与 TPS546D24S 不同。  使用相同的电阻器选项时、它们通常约为 TPS546D24S 电流限值的 1/4

    3) TPS546A24A 上的可编程电流限制功能范围远低于 TPS546D24S 上允许的范围。

    4) 确保系统固件可耐受不同的 IC_DEVICE_ID 和 IC_DEVICE_REV。  

    谢谢您、
    Tomoya