This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVDA542-Q1:内部总线端接

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525331/sn65hvda542-q1-internal-bus-termination

器件型号:SN65HVDA542-Q1

工具/软件:

尊敬的 CAN 收发器支持团队:

我们的一个客户正在为 CAN 收发器寻找内部总线终端电阻器。
还需要能够启用/禁用总线终端电阻器。

我在 TI 网络上整理了 CAN 收发器、在描述中找不到任何具有内部总线终端的收发器。

 此致、
Yuyama Hiroaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki、

    您是正确的、端接是在外部完成的、类似于数据表的图 21、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael-San、

    感谢您的答复。

    任何 TI CAN 收发器是否具有 内部 总线终端?

     此致、
    Yuyama Hiroaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hiroaki-san、

    不幸的是、我们没有这样做。 您能否分享有关业务用例的更多信息?

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael-San、

    我们收到了客户的反馈。

    背景是 CAN 网络中需要端接电阻器、目前这是在现场完成的。

    作为一项改进、我们假设如果器件可以在内部打开/关闭、则可以在接线后更改网络的设置、这将更加方便。

     此致、
    Yuyama Hiroaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hiroaki-san、  

    感谢您的分享。 终端方案通常会根据系统需求而变化、从而为系统设计人员提供了灵活性。

    您是否还能在时间线上共享客户信息、项目信息、时间线和项目所需的估计器件数?

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael-San、

    我们收到了客户的反馈。
    原型:2025 年 7 月
    大规模生产:2026 年底
    数量:每年 10000 个

    他们没有就申请的细节给出明确的答案。 我的猜测是一个机器人控制单元。
     此致、
    Yuyama Hiroaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hiroaki-san、

    感谢分享,将根据需要将您提供的信息传递给系统团队,谢谢。

    此致、

    Michael。