This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:两个 DP83822 之间可以有两个交流阻断电容器吗?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528970/dp83822i-may-i-have-two-ac-blocking-capacitors-between-two-dp83822s

器件型号:DP83822I

工具/软件:

哈洛!

使用 DP83822 作为 EtherCAT PHY 并在电路板之间连接信号时、我正在考虑使用电容器耦合来配置电路、请参阅 TI 文档(AN-1519 DP83848 PHYTER 无变压器以太网运行模式)。

问题 1
连接电路板时、PHY 之间是否应该只有一个交流阻断电容器?

问题 2.
是否可以将电容器连接到两个 PHY 中的每一个并将它们以板对板方式连接?

问题 3
两个电容器的电容分别为 0.1uF 是否正常?

感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅此 应用手册 、了解 如何实现 Transformerl-ESS 以太网。 该设计需要进行小幅更改才能使用 0.1uF 交流耦合电容器、而不是应用手册中推荐用于 DP83848 的 33nF。  您还可以在每个 PHY 上使用交流阻断电容器。

    谢谢

    David