This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:与 FPD-Link 器件中数据速率相关的内联电容值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB947-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528519/ds90ub947-q1-inline-capacitor-value-correlation-to-data-rates-in-fpd-link-devices

器件型号:DS90UB947-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户在 DS90UB947-Q1 数据表第 67 页中提到了此情况。

 

也可以观察到这种情况、例如在 DS of 948 Device 中。

随着数据速率的提高、内联电容会如何减小? 这背后有什么技术相关性? 预期随着数据速率的增加、这也意味着频率的增加、电容至少将保持不变。

感谢启发我们!

BR、Katharina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katharina:

    我需要进一步研究这一评论的历史。 我会在我有更新后直接在该线程上告诉您。

    同时、您能告诉我谁是 1 级和 OEM 吗? 与上面链接的线程的关系是什么?
    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikolas:

    该请求与任何具体项目无关、1 级是德国的 BHTC。 与另一个线程的链接是、在此调试问题上、这个问题已被引导、但更笼统地说是一个问题。

    谢谢、

    Katharina