This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:如何禁用 TC –10

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1530355/dp83tc812r-q1-how-to-disable-tc-10

器件型号:DP83TC812R-Q1

工具/软件:

您好:

我尝试了大卫·格雷格的建议禁用到 TC –10 但它不工作。 此外、我检查了数据表、0x018B[8]为保留位。 尽管如此, 我尝试了这个建议,但我的 eth phy 睡眠与 TC –10 睡眠命令。

我是这样测试的;

我有 DP83TC812-EVM 板 (eth master)、我有自己的板、其中有 DP83TC812-R eth phy (eth slave)。 我在自己的电路板中设置了寄存器地址、设置了 reg<0x018b>=0x1C0B、reg<0x1B>=0x0003。 当在 EVM 板上写入 reg<0x018C>=0x0002 时、我自己的电路板进入睡眠状态。 但我看到了类似这样的区别; 我需要多次写入 EVM 的寄存器。

您能就这个主题提供帮助吗?

此致、

Faruk