This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:25Gbps 差分多路复用器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810, TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1530423/ds280mb810-25gbps-differential-mux

器件型号:DS280MB810
主题中讨论的其他器件: TMUXHS4412

工具/软件:

您好、  

我想知道 TI 是否有一个可支持切换 100GE-4 的无源多路复用器、因此 4 个通道每个通道~25.7Gbps、或者用于实现这一目标的建议器件。  

我在此处看到链接  的主题 e2e.ti.com/.../25ghz-differential-mux 表示不存在此类多路复用器、建议使用带有交叉点 DS280MB810 的转接驱动器。 但是、该主题 已有几年历史、因此想问是否有任何新内容、尽管在初始搜索中未看到。  

我在开关和多路复用器论坛的上述主题中尝试了“提出相关问题“、但表格不允许我选择该论坛、只允许我选择“接口“、因此如果论坛出现错误、很抱歉。  

谢谢!