This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:收发器在 EMC 测试期间以 8kv 切换至待机模式

Guru**** 2376610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528872/tcan1145-q1-transceiver-switches-to-standby-mode-during-emc-testing-with-8kv

器件型号:TCAN1145-Q1

工具/软件:

您好:

在 EMC 测试(8kv 脉冲)期间观察到、TCAN1145 收发器切换至待机模式、如果不将收发器切换回正常状态、通信无法自动恢复。 在分析过程中、发现收发器在 EMC 测试期间会检测到欠压情况、这就是它进入失效防护模式/待机模式的原因。

是否预计会出现这种行为?

TCAN1145 数据表指出、“该系列具有高性能片上 IEC ESD 保护、但如果需要更高级别的系统级抗扰度、可以使用外部 TVS 二极管。“ 此外、最大 ESD 额定值为 8000v。

您能否分享由第三方执行的 EMC 测试报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhash:

    是的、当发生高压 ESD 事件时、预计它会向电路引入大瞬态电流、如果接地路径不够稳健、则会导致接地电位暂时偏离其预期的基准电平、从而导致接地漂移。  由于欠压阈值以接地为基准、因此在这种情况下可以看到欠压事件。

    请 发送电子邮件至 s-guo2@ti.com 、以便我可以共享 EMC 测试报告。

    此致、

    接缝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的确认、我将给报告投递一封邮件。

    此致、

    子哈希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    还有一个说明。 如果收发器由于欠压情况而切换到待机模式、从 UV 恢复后是否足以继续通信、或者是否需要复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhash:

    一旦它从 UV 恢复、它将首先保持待机模式、我建议清除 UVSUP 中断(或 INT_1、INT_2、INT_3 寄存器)、然后切换回正常模式。

    此致、

    Sean