This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245:建议的最大工作电压 VOH 和最小 VOL

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1529877/sn74lvch16t245-recommended-operating-max-voh-and-min-vol

器件型号:SN74LVCH16T245

工具/软件:

你好

建议的 VOH 最大值 和典型 电压电平是多少

当 VCCA=1.8V 且 VCCB =4.5V 至 5.5V 时

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压仅取决于输出电源;您可以忽略 VCCA 测试条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharan、

    如前所述、VOH 和 VOL 将取决于输出电源电压。

    • 如果 VCCA 是您的输出电压、请参考黄色测试条件
    • 如果 VCCB 是您的输出电压、请参考橙色的测试条件

    此致、

    Josh