This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于以太网合规性测试的 DP83867E:寄存器

Guru**** 2860520 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1530077/dp83867e-register-for-ethernet-compliance-test

器件型号:DP83867E

工具/软件:

您好、支持团队

我对 DP83867E 的以太网合规性测试有疑问。

应用手册“如何配置 DP8386x 进行以太网合规性测试“中提供了以下信息:
寄存器 0x1D5 = 0xF508 //增加 VoD 摆幅。 此寄存器可以应用于其他测试脚本以及最终用例应用。

我想知道这个寄存器的功能。 它似乎增加了输出摆幅、对吗?

当我在带有 DP83867E 的电路板上进行合规性测试时、当启用寄存器后、所有的 1000BASE-项目 都通过测试。 但是、当寄存器被禁用时、以下两项失败:

1000 Base-T、A 点峰值输出电压(无干扰信号)
1000 Base-T、B 点峰值输出电压(无干扰信号)

有人提到、可以启用寄存器以在产品中使用。 由于测试结果在启用时显示通过、在禁用时显示失败、因此在产品中启用它似乎更好。 这种理解是否正确?

如果未启用、预计会产生哪些可能的影响? 例如、较低的电压是否会导致数据传输错误增加?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    这看起来像是另一个帖子的重复内容。  
    同样的答案适用于 DP83867E。 因此、我将关闭此帖子、如果您有任何问题、我们可以在另一个帖子中继续讨论。  

    此致、
    j