This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:TI 解决方案

Guru**** 2881320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1530196/tmuxhs4212-ti-solution

器件型号:TMUXHS4212

工具/软件:

您好的团队、

想问我们是否有一个 用于 ESPI 接口且具有电平转换 (1.8V 至 3.3V) 的数字 1:2 多路复用器。

谢谢!!

此致、

Alice Fan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alice、

    我们所有的多路复用器都是模拟器件、但它们也可以传递数字输入。  
    但这里没有解决方案。 我们的电平转换器 在 ESPI 中不支持 1.8V 至 3.3V。

    谢谢、

    NIR