This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1310A:USB3.2 PHY 器件

Guru**** 2375130 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1310A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528220/tusb1310a-usb3-2-phy-device

器件型号:TUSB1310A

工具/软件:

尊敬的团队:

我们希望将 USB3.2 PHY 器件与 PIPE 接口配合使用。 有  TUSB1310A 器件、但它看起来是 NRND 器件。 您能否建议使用 TUSB1310A 器件替代器件或此应用的任何其他新器件。   

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishwar:

     这是我们拥有的唯一 USB3 PHY 器件。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

    感谢更新。

    目前此器件是否有任何特定的 NRND 状态原因。 可用时、系统将会怎样。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件存在上电复位问题、因此它处于 NRND 上。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否可以解决此上电复位问题。

    是否可以将此设备与 USB Type C 连接器连接起来。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    权变措施不确定、可能仍有问题 1-2%

    是的、它仍然可以通过 CC 控制器或 PD 控制器连接到 Type-C 端口。

    好极了

    Brian