This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:tmds1204

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1530331/tmds1204-tmds1204

器件型号:TMDS1204

工具/软件:

根据 TMDS1204 数据表、提到的 ESD 器件为 PUSB3FR4 IC。 在此 IC 中、我连接了 GPU 和 HDMI TX 连接器的数据线和时钟线。
此 ESD IC 仅提供 4 个通道。 IC 中有平衡 4 个 NC 引脚。 如果我已将数据信号连接到 NC 引脚、它是否会起作用。 请参考下面的图片、我计划如何做并提供您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、您可以在其布局指南中看到相关内容。

    谢谢

    David