This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:查询 DS320PR810

Guru**** 2930640 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1530024/ds320pr810-query-for-ds320pr810

器件型号:DS320PR810

工具/软件:

您好团队

客户正在使用 ds320pr810 作为 PCIE5.0 的转接驱动器。 该芯片具有一组参数、出厂时均衡为 10.5dB(0x01 和 0x03 寄存器)。
目前、客户已使用这组参数通过测试。

他们需要确认的是、工厂发货的所有芯片的默认参数在未来是否一致、以及是否会出现长时间的参数漂移。 客户计划在不修改参数的情况下使用此参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    不同工艺、电压和温度下的 EQ 变化为+/–3dB。

    此致、

    Undrea.