This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS30BA101:支持反向通道通信的 FPD Link-III 转接驱动器

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80EP100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1530718/ds30ba101-redriver-for-fpd-link-iii-with-back-channel-communication

部件号:DS30BA101
主题中讨论的其他部件:DS80EP100

工具/软件:

尊敬的团队:

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/538679/redriver-for-fpd-link-iii-we-are-using-ds90ub948-ds90ub947

我指上面的主题,是否有任何 转接驱动器用于 FPD 链路可用与反向通道支持?  

此致、

Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikunj:

    我们没有提供支持反向通道的转接驱动器器件。

    我不太熟悉 FPD 链路协议和 TX/RX 设计、但也许可以考虑 DS30EP100 或 DS80EP100。  这些是支持双向操作的无源均衡器。

    谢谢、

    Drew