This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:TUSB9261DEMO

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531087/tusb9261demo-tusb9261demo

器件型号:TUSB9261DEMO
主题:TUSB9261 中讨论了其他器件

工具/软件:

大家好、TUSB9261 演示是一款即用型设计。 目标是 ARM 上的 USB 3.0、Linux 内核 6.XX。

  • 它是否需要额外的软件开发?
  • 软件是否免专利费?
  • 是否有可用的设计文件 (Altium)?

此致

Magnus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    您好、TUSB9261 演示是一款随时可用的设计。 目标是 ARM 上的 USB 3.0、Linux 内核 6.XX。

    您认为即用型设计是什么意思? 仅 EVM 的设计应适用于器件的一般用途、或者该设计是一个很好的参考? 我们有客户使用此软件进行 Linux、但如果需要、我们方面的 Linux 支持将受到限制。

    是否需要额外的软件开发?

    这取决于您的用例。 我们 TI.com 上提供了支持我们器件典型用例的固件、但我们的固件未提供或未启用的任何固件都可能需要在客户一方完成。 如果需要、我们可以提供固件源文件。

    软件是否免专利费?

    任何人都可以直接从 TI.com 下载我们用于此设备的软件、只需通过网站申请即可。 不应附加成本。

    是否有可用的设计文件 (Altium)?

    我将通过 E2E 向您发送一个朋友的申请、如果您接受、我可以向您发送我们提供的设计文件。 我相信我们的大多数设计都是在 Cadence/Allegro 完成的。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定不好感谢你的评分