This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:2.5GHz 时的 USB 集线器封装损耗值

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A, TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1524083/tusb8042a-usb-hub-package-loss-value-at-2-5-ghz

器件型号:TUSB8042A
主题中讨论的其他器件: TUSB8041A

工具/软件:

我们在其中一个设计中使用 TUSB8042A 集线器、并寻找 2.5GHz 时的封装损耗值、用于估算 USB 3.1 第 1 代 (5Gbps) 应用中的损耗。

请分享所需数据并协助我们处理此请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank:

      集线器就像重定时器,它会清除 上行端口的信号抖动,并 以干净的信号重新传输。 您只需估算从 集线器下行端口到 USB 连接器的损耗。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的答复。

    我知道它可用作转接驱动器。 然而、即使在驱动干净信号时、它仍然会引入一些 RLC 封装损耗、对吗?

    这就是我试图弄清楚的数据。 如果损耗在 0.8 至 1dB 范围内、我们需要将其纳入我们的总体损耗预算中、对吧?

    此致、
    Sashank D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shashank:;

     我来咨询 TI 封装团队、然后继续给您。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank:

      TI 封装团队不提供封装损耗信息。 请对 TUSB8041A 使用 IBIS 模式、该模式包含封装 RLC 信息。

    好极了

    Brian