This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S716-Q1:USB2.0 眼图测试

Guru**** 2813355 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD3S716-Q1, TUSB211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1527132/tpd3s716-q1-usb2-0-eye-diagram-test

器件型号:TPD3S716-Q1

工具/软件:

您好的团队、

客户 Bosch 询问您是否可以对 TPD3S716-Q1 USB2.0 眼图测试结果在电路板上改进的问题提供一些建议? 谢谢

测试结果:

e2e.ti.com/.../J12_2D00_USB2.0_2D00_TBOX_5F00_Fail.pdf

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiawei,

    您能给我发送设计中 USB 路径的眼图和布局捕获的示波器截图吗?

    原理图显示的一切都正确、但 USB 性能与布局非常相关。

    此致、

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    眼图测试结果:

    [报价 userid=“519247" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1527132/tpd3s716-q1-usb2-0-eye-diagram-test ]J12-USB2.0-TBOX_FAIL.pdf

    布局:

      

    您能就他们的布局提供一些反馈吗?

    此致、

    张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiawei,

    眼图测试表明 USB 信号明显受到带宽限制、但没有表现出任何表明接地或布线问题的不对称性、当我查看系统布线时、我没有看到任何需要关注的问题。

    TP3S316 的标称 BW 为 900MHz、因此它本身不是导致故障的原因、但确实会限制系统带宽。

    我们可以在几个地方进行实验、看看是否可以改进系统的 BW。

    如果可能、我建议您进行以下实验:

    1. 将 C8212 和 C8213 从 5.6pF 更改为 6.8pF。  这将更改匹配滤波器并可能提高系统 BW。

    2. 将 L8202 和 L8203 从 8.7nH 更改为 18uH。  这将更改匹配滤波器并可能提高系统 BW。

    3. 联合收割机更换 1 和 2

    这些实验认为、我可以认为这可能会改善系统 BW。  如果您可以运行它们、然后向我发送与当前系统相同的 PDF 报告。

    如果不起作用、则  在 TD3S716 之后添加一个 TUSB211A 转接驱动器以恢复 BW。

    此致、

    Chuck