This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:FPD-Link III 中继器

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1530265/ds90ub954-q1-fpd-link-iii-repeater

器件型号:DS90UB954-Q1

工具/软件:

您好的团队、

您能否请为 DS90UB954 FPD-Link III 中继器 提供可将数据发送长达 30m 的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:  

    感谢您的联系、让我来看看这个问题、下一个星期一将会提供反馈。 您能否分享一下您的系统是否有任何特定需求/要求? 如果您可以提供当前/计划系统的方框图、将会有所帮助。

    此致、
    Terry Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Terry

    请提供采用同轴电缆供电且长达 30m 的 FPD-III 链路数据的中继器解决方案。 共享方框图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、您好

    为了针对 FPD-III 链路数据实施中继器、您可以在当前的串行器/解串器对之间实现另一个串行器/解串器对。 配置为串行器 — 解串器-串行器 — 解串器。