This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:EtherCAT

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, TMDS64EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1527008/dp83869hm-ethercat

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869、AM6442、 TMDS64EVM

工具/软件:

哪个 DP83867IRRGZR/T  ; DP83869HMRGZT PHY 适用于 EtherCAT 协议、或者这两者都适用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们推荐将 DP83826A 用于 EtherCAT 主要是因为  Beckhoff 要求 PHY 配置不得依赖于通过 MII 管理接口进行的配置、即在加电 3 后必须启用所需的功能、例如、默认情况下或通过搭接选项启用。
    对于 DP83867 和 DP83869、EtherCAT 所需的一些功能(例如快速链路丢弃)只能通过寄存器配置来启用。  

    如果您对此有任何疑问、敬请告知。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们计划在 AM6442 处理器中实现 EtherCAT 接口、因此我们在 TMDS64EVM 中引用了两个不同的 PHY 用于以太网 DP83867IRRGZR /T) 和 EtherCAT ( DP83869HRGZT ) 尽管它们具有相同的功能、因此有必要使用不同的 PHY、或者我们可以使用一个 PHY 进行两种通信。

    谢谢

    Rubigaa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubigaa:

    由于 EtherCAT 是封闭网络、因此您可能需要额外的设备来与外部网络通信。 一种简单的解决方案是使用两个 PHY 来区分一个用于 EtherCAT 通信、另一个用于与外部世界的以太网通信。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J

    我们是否可以将单个 PHY 器件型号用于 EtherCAT 和以太网通信? 是否有必要为不同的应用使用不同的 PHY?

    此致、

    Rubigaa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubigaa:  

    是的、单个 PHY 可以支持这一点。 但是、MAC 需要能够区分不同的 EtherCAT 和以太网通信数据包。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    抱歉、我们可以使用相同的 PHY ( DP83867IRRGZR /T 或 DP83869HRGZT ) 进行 EtherCAT 和以太网通信? 是否有必要为 不同的应用使用不同的 PHY?

    此致

    Rubigaa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubigaa:  

    相同的 PHY 可以做到这一点、但 MAC 需要能够将不同的 EtherCAT 和以太网通信数据包与外部网络区分开来。 这不会是我们的 PHY 问题。 而这将是 MAC 的配置。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的回复、

    MAC 在 TMDS64EVM 中独立、2 个用于 EtherCAT、1 个用于以太网、但在 TMDS64EVM 中、它们将不同的 PHY 用于 EtherCAT ( DP83869HRGZT ) 和以太网 ( DP83867IRRGZR/T )。  

    请告诉我背后的原因。

    此致、

    Rubigaa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubigaa:  

    我的团队没有设计 TMDS64EVM、因此我无法谈谈 TMDS64EVM 背后的设计决策。 请参阅 TMDS64EVM 设计人员。  
    但是、根据 EVM 用户指南、他们似乎希望通过在 1G 以太网上使用 DP83869 来同时支持 RGMII 和 MII。  



    此致、
    j