This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2412V:THVD2412VDR

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1527638/thvd2412v-thvd2412vdr

器件型号:THVD2412V

工具/软件:

你能看看为什么实际的对象没有低血压? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在问、为什么真正的设备在两侧都是对称的、而图片显示右侧比左侧更平坦?  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否获得更清晰的设备顶部图像? 我需要阅读顶部的字母、确定设备来自哪个组装地点、并联系他们进行验证。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    末尾的 K 表示此器件已在马来西亚组装。 我会看看我是否能联系到来自该网站的人,并验证他们是否在两侧都应用了倒角。 包装团队似乎建议、在工程图中、倒角最初是为左侧设计的、但装配现场可能选择了这两个选项。  

    我到达装配现场的体验有点复杂。 随着我的电子邮件传递、可能需要一周以上的时间进行确认。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    工厂联系人为我验证了包裹。

    所以很明显,我们使用了引线框(称为海德),有一个对称的包装。

    马来西亚的组装地点切换到另一个称为 SUHD 的引线框,它有一个不对称的封装,在塑料固化后获得倒角。   

    您拥有的引线框从 2024 年开始、仍然使用对称的 Hyde 设置。 马来西亚较新的 TI 器件看起来像数据表尺寸图、引脚 1 侧有倒角。

    - Bobby