This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9416:MDIO 电平转换

Guru**** 2985160 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, TCA9416, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1530409/tca9416-mdio-level-shifting

器件型号:TCA9416
主题中讨论的其他器件: LSF0102、TXB0102

工具/软件:

TCA9416 是否适用于 1.2V 至 1.8V 的 MDIO 电平转换? 我不清楚拥有边缘加速器是否会有所帮助或损害。 这是在一条非常短且慢速的总线上(长度为 1 英寸、最大 1MHz)、具有受到良好控制的阻抗。

或者、您建议我们使用小尺寸、能够处理列出的电压?

理想情况下、在此设计中、同一器件也可用于 I2C 总线以将 1.2 转换为 1.8 以及将 3.3 转换为 1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    TCA9416 的通用架构是一个直通器件、具有用于上升/下降沿的 RTA 和 FTA 边沿加速器。 该器件还具有 10k PU 电阻器、能够与开漏和推挽拓扑搭配使用。  TCA9416 的额定速度也高达 1MHz。TCA9416 可以将 1.2V 至 1.8V 的信号进行电平转换  

    如果需要没有边沿速率加速器的器件、LSF0102 可能是一个不错的选择、但该器件是直通器件、需要 PU 电阻器。  

    TXB0102 可能是一个不错的选择。 这是一款自动双向电平转换器、我相信具有一些缓冲功能。 VCCA = 1.2V、VCCB = 1.8V。 我认为 MDIO 也可以与该器件搭配使用。  

    此致、

    Tyler